This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:帮助在 PSpice 中仿真 LM331

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357793/lm331-help-simulating-lm331-in-pspice

器件型号:LM331

大家好、我无法在 PSpice 中模拟 LM331。 我有.olb 库。 但是、当我尝试模拟它时、会收到以下错误消息:"Warning (0RNET-1119):零件/器件无法模拟。 在 U1上未找到 PSpiceTemplate、忽略模拟网表中的 ThisPart/device。'. 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    TI 未正式发布 LM331 SPICE 模型。 如果您告诉我您需要执行的操作、我可能会为部件生成伪仿真行为。  

    括号是以前发布的一个、您可以将它用作参考。 我们不支持 LTSpice 仿真器、我们可以使用 Tina 来生成类似的仿真。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066003/lm331-0-4-hz-input-frequency-what-values-should-be-used-for-rl-and-rs

    如果您想生成等效的 Tina 行为模型、请告诉我您的设计要求。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Raymond、

     

    首先感谢您的早期回复。 我们将执行伪仿真、以便在 LTSpice 上实现它。

    在我们的设计中、我们有一个混合电路、用作电流/电压转换器和电压/电流转换器。

    我们生成0.5安培信号、在输出端获得10 kHzs、在1 kHz 频率下获得0005安培。

    另一方面、输入端10kHz 的信号将在4、5V 的输出端生成直流信号;持续50mV 的1kHz 信号。

    大家可以看到、我们的延迟范围是1kHz 至10kHz。 它是0.950V 至8.5V 的方波形式。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    由于许可协议的原因、我无法在 LTSpice 中提供仿真支持。 由于我们的 IT 监管、我无法在我的笔记本电脑中使用和安装 LTSpice 仿真器。

    上一个回复的主题由外部用户(非 TI 用户)上传、这是 可以接受的。

    我建议根据您的要求修改 LTSpice。 LM331是传统的 F-V 和 V-F 产品。 或者、您可以在试验电路板上测试配置。  

    随附是 LM331的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa734b/snoa734b.pdf?ts = 1715098134883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Raymond、

    我将尝试修改前一个线程中提供的方案、以便它能够满足我的需求。

    感谢你的帮助。