Other Parts Discussed in Thread: LM331
大家好、我无法在 PSpice 中模拟 LM331。 我有.olb 库。 但是、当我尝试模拟它时、会收到以下错误消息:"Warning (0RNET-1119):零件/器件无法模拟。 在 U1上未找到 PSpiceTemplate、忽略模拟网表中的 ThisPart/device。'. 有人能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alejandro:
TI 未正式发布 LM331 SPICE 模型。 如果您告诉我您需要执行的操作、我可能会为部件生成伪仿真行为。
括号是以前发布的一个、您可以将它用作参考。 我们不支持 LTSpice 仿真器、我们可以使用 Tina 来生成类似的仿真。
如果您想生成等效的 Tina 行为模型、请告诉我您的设计要求。
此致!
雷蒙德
早上好 Raymond、
首先感谢您的早期回复。 我们将执行伪仿真、以便在 LTSpice 上实现它。
在我们的设计中、我们有一个混合电路、用作电流/电压转换器和电压/电流转换器。
我们生成0.5安培信号、在输出端获得10 kHzs、在1 kHz 频率下获得0005安培。
另一方面、输入端10kHz 的信号将在4、5V 的输出端生成直流信号;持续50mV 的1kHz 信号。
大家可以看到、我们的延迟范围是1kHz 至10kHz。 它是0.950V 至8.5V 的方波形式。
谢谢你。
尊敬的 Alejandro:
由于许可协议的原因、我无法在 LTSpice 中提供仿真支持。 由于我们的 IT 监管、我无法在我的笔记本电脑中使用和安装 LTSpice 仿真器。
上一个回复的主题由外部用户(非 TI 用户)上传、这是 可以接受的。
我建议根据您的要求修改 LTSpice。 LM331是传统的 F-V 和 V-F 产品。 或者、您可以在试验电路板上测试配置。
随附是 LM331的应用手册。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德