This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:固件加载程序未按预期运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER, LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357134/usb2any-firmware-loader-not-working-as-expected

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:CODELOADER,, LMK04906

您好!  

我正在尝试对与 Codeloader 4配合使用的 USB2ANY 评估板执行所需的固件更新。 软件提示我时、我在按住 BSL 按钮的同时、拔下 USB 电缆并重新将其插入、但没有任何反应。 我也曾在 USB2ANY Explorer 软件和另一台计算机上尝试过该功能。 有什么想法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您使用 USB2ANY 的是什么 EVM? 我可以将这个职位转到相应的支持团队。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、感谢您的快速响应。

    很抱歉混淆"EVM"、我的意思是接口适配器本身。 我打算使用该适配器通过在我们设计的定制电路板上配置的 uWire 接口与 LMK04906通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的澄清。 我询问 EVM 的原因是、USB2ANY 应与 EVM 配对、而不是作为独立产品使用。 它可以帮助我们将有关 USB2ANY 的问题转给创建与 USB2ANY 单元配对的 EVM 的团队以获得支持。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、明白了、感谢您的澄清。 即使如此、是否仍可以获得有关此固件更新问题的帮助? 这似乎与特定的 EVM 配对无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    让我咨询我的团队、看看我们是否能确定最适合回答有关器件的问题的小组。 我的团队支持精密模拟器件。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、有任何关于与谁联系的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以为 LMK04906、USB2ANY 和相关的 GUI 问题提供帮助。

    只是为了确保:是否可以拧下 USB2ANY 上的塑料外壳、并确保在插入 USB 时按住板边缘的 BSL 按钮? 外壳和按钮对齐通常应该非常好、但有时没有对齐、您很难在不看到按钮按下的情况下判断是否正确。

    如果您尝试通过 USB 集线器、扩展坞等执行此操作-尝试直接连接到计算机上的 USB 端口、或尝试使用外部供电的 USB 集线器。 我偶尔会遇到电源限制或端口地址在移除和插入之间变化的问题。

    如果仍然无法正常工作、我们可以在 E2E 上找到一个 SDK 副本(点击 此处)、其中包括用于固件加载程序的稳健性稍高的二进制文件、位于其安装位置C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK的程序文件目录中(我认为它可以安装到或类似的地方)。 这可能允许您获取加载的固件的新版、之后后续刷新应该会变得更容易-嵌入式 USB2ANY 库或 DLL 并不总是能很好地处理固件编程。

    另请注意、Codeloader 是已弃用的软件。 我们建议所有客户 向前使用 TICS Pro。 TICS Pro 中有 LMK04906的配置文件。 Codeloader 使用的固件版本可能较现代版本相当过时、因为现代版本不再需要使用 BSL 按钮进行固件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek、感谢您回来回答我。

    不幸的是,我已经尝试了每一件事--打开机箱并确保按钮被按下(我可以感觉到它点击),直接连接到我的计算机的 USB 端口,并使用从您提供的链接下载的固件加载程序-- 这些似乎都不起作用。 此外、我已经尝试更新 TICS 中的固件、结果相同-拔下 USB 电缆时仍然滞留在此屏幕上、然后按住 BSL 按钮再重新插拔:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我猜你有一个柠檬。 有时会发生这种情况。 我会从我们的 Stash 中为您提供一个经过测试、可正常工作的替代产品。

    我能否联系 Eric Szyper (我上次检查时、这是您帐户的字段应用程序的家伙-如果不是、是您当前字段应用程序的人)、以提供配送信息? 也将这个 E2E 主题链接起来、这样他就拥有了上下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TIC 的固件加载程序屏幕上进行多次插拔后、发现插拔功能突然开始工作。 Codeloader 正在努力降级固件。 不是真的确定发生了什么或为什么它花了20多次尝试,但它看起来问题是解决了现在...  

    感谢您的全力帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈、很有趣。 我不确定为什么会进行这么多次尝试、可能是按钮上的接触腐蚀导致了问题、或者是 USB PLL 没有被板载晶体频率偏差锁定、或者是其他同样令人困惑的地方。 不管怎样、我很高兴它现在对您有用。

    如果您遇到任何其他问题,请告诉我们-我提供的替换将在进一步头痛的情况下站出来。