Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER, LMK04906
主题中讨论的其他器件:CODELOADER,, LMK04906
您好!
我正在尝试对与 Codeloader 4配合使用的 USB2ANY 评估板执行所需的固件更新。 软件提示我时、我在按住 BSL 按钮的同时、拔下 USB 电缆并重新将其插入、但没有任何反应。 我也曾在 USB2ANY Explorer 软件和另一台计算机上尝试过该功能。 有什么想法可以解决此问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER, LMK04906
您好!
我正在尝试对与 Codeloader 4配合使用的 USB2ANY 评估板执行所需的固件更新。 软件提示我时、我在按住 BSL 按钮的同时、拔下 USB 电缆并重新将其插入、但没有任何反应。 我也曾在 USB2ANY Explorer 软件和另一台计算机上尝试过该功能。 有什么想法可以解决此问题?

我可以为 LMK04906、USB2ANY 和相关的 GUI 问题提供帮助。
只是为了确保:是否可以拧下 USB2ANY 上的塑料外壳、并确保在插入 USB 时按住板边缘的 BSL 按钮? 外壳和按钮对齐通常应该非常好、但有时没有对齐、您很难在不看到按钮按下的情况下判断是否正确。
如果您尝试通过 USB 集线器、扩展坞等执行此操作-尝试直接连接到计算机上的 USB 端口、或尝试使用外部供电的 USB 集线器。 我偶尔会遇到电源限制或端口地址在移除和插入之间变化的问题。
如果仍然无法正常工作、我们可以在 E2E 上找到一个 SDK 副本(点击 此处)、其中包括用于固件加载程序的稳健性稍高的二进制文件、位于其安装位置C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK的程序文件目录中(我认为它可以安装到或类似的地方)。 这可能允许您获取加载的固件的新版、之后后续刷新应该会变得更容易-嵌入式 USB2ANY 库或 DLL 并不总是能很好地处理固件编程。
另请注意、Codeloader 是已弃用的软件。 我们建议所有客户 向前使用 TICS Pro。 TICS Pro 中有 LMK04906的配置文件。 Codeloader 使用的固件版本可能较现代版本相当过时、因为现代版本不再需要使用 BSL 按钮进行固件更新。