This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7341:LM7341相关问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352717/lm7341-lm7341-related-issues

器件型号:LM7341

您好,

原理图如下图所示。 引脚的最大输入电压为14.7V。 如果 VCC3电压过高、运算放大器是否会烧毁? 对于相同的输出电流、降低输入电压需要增加 R10电阻值。 R10电阻值不应过大、否则会增加功耗并可能导致电阻烧毁。 是否有很好的解决方案? 电路图是否有良好的改进计划?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    您能否说明一下负电源电压是什么? 您期望 VCC3达到多高? 原理图标有15V、但它是否预计会更高?  

    LM7341没有短路保护功能、因此在高输出电流下长时间使用会导致器件过热并损坏器件本身。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    继续关注该主题、看看您是否有其他问题或说明? 同时、我会将我的最后一个回复标记为"TI 认为已经解决"、但如果有其他问题、请告知我们。

    谢谢!
    此致、
    阿什利