This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:无信号输入、但具有5V 输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358323/tl082-no-signal-input-but-with-5v-output

器件型号:TL082

您好!

客户使用 TL082进行电流检测。

它们将为 TL082提供5V 和-5V、但-5V 将延迟100ms。

持续时间为100ms、无信号输入、但输出将为5V、可能的原因是什么?

谢谢!  

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:  

    您能帮助提供原理图吗?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashely:

    当然可以。

    谢谢!

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:  

    感谢您提供原理图。

    在施加100ms 和 V-处的-5V 之后、输出行为是什么? 如果您可以提供电源电压引脚(V+ 和 V-)、输出以及 IN-和 IN+的波形、那么查看事件序列会很有帮助。  

    当运算放大器仅部分通电但未连接到负电源时、似乎会发生一些非线性行为。  

    此致、
    阿什利