This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:通道3与放大器;通道4无法正确播放相应的信号。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358717/tas6424eq1evm-channel-3-channel-4-not-being-able-to-play-the-corresponding-signals-correctly

器件型号:TAS6424EQ1EVM

您好、TI!

我遇到了与 通道3和通道4无法正确播放相应信号有关的问题。

我用 Adobe Audition 提供了一个4通道 WAV 信号、包括200Hz、300Hz、400Hz 和500Hz 频率。

通过 USB 接口输入、 并从说出输出进行测量。

 

结果如下:

Ch1播放200Hz (正确) Ch2播放300Hz (正确)、 Ch3播放200Hz (错误)、而 Ch4播放 300Hz (错误)。

 

正确的结果应该是  Ch3播放400Hz 、Ch4 播放500Hz、但情况并非如此。

 

重复检查后、EV 板的驱动程序似乎有一些问题。

 

下面是我的设置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在 EVM 上、USB 和 SPDIF 音频输入仅支持 I2S 格式、而 I2S 只能发送2通道音频数据。

    要以4通道 TDM 格式发送、需要直接使用 PSIA 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    如果 USB 端口仅支持2个通道、

    为什么驱动程序信息显示 UAC2.0?  

    我假设 UAC2.0支持 muti 通道。