请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424EQ1EVM 您好、TI!
我遇到了与 通道3和通道4无法正确播放相应信号有关的问题。
我用 Adobe Audition 提供了一个4通道 WAV 信号、包括200Hz、300Hz、400Hz 和500Hz 频率。
通过 USB 接口输入、 并从说出输出进行测量。
结果如下:
Ch1播放200Hz (正确)、 Ch2播放300Hz (正确)、 Ch3播放200Hz (错误)、而 Ch4播放 300Hz (错误)。
正确的结果应该是 Ch3播放400Hz 、Ch4 播放500Hz、但情况并非如此。
重复检查后、EV 板的驱动程序似乎有一些问题。
下面是我的设置、