Other Parts Discussed in Thread: OPA349
早上好!
我们目前正在使用采用单位增益配置的 OPA349SA/3K (拓扑结构略有改动)、以便在正输入端子上接收0.675V 电压并从电路输出0.675V 电压。 下面是电路:

我们注意到、我们在输出上看到了陌生人的行为。 它在所有温度下都会发生、但随着温度下降(最低0C)、情况会明显变差。 它是一种普遍的不稳定性。 有时 VREF_DDR3 (如上图所示)会振荡几个100mV。 有时 VREF_DDR3的增加速度非常慢、接近2.5V 的电源轨电压(这可能只是一个非常缓慢的振荡)。 电流负载约小于1uA、因为它只是馈入高阻抗输入的基准阈值电压。
我们要查看2件事:
(1)我们的电路拓扑是否不稳定? 您是否可以找出有问题的任何东西? 为完整描绘、OPA349的引脚1 (正端子)由分压器供电、分压器由两个10k 电阻器和一个0.1uF 电容器组成、从分压器的中点到接地端。 1.35V 输入到分压器中、产生0.675V 的运算放大器输入。
(2) TI 提供的一条日期为2003年7月3日的产品警报指出 OPA349受到潜在振荡的影响、在低增益配置中最严重。 我认为修复程序已经存在很长时间、而且我们所有的零件都是近期通过常规渠道采购的、因此这种情况不太可能发生、但问题描述正是我们所看到的、所以我想确认一下。
如有任何帮助,将不胜感激。
此致、
保罗