This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA349:在单位增益配置中使用运算放大器时出现电压振荡和奇怪的行为。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA349
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349725/opa349-voltage-oscillations-and-strange-behavior-while-using-op-amp-in-unity-gain-configuration

器件型号:OPA349

早上好!

我们目前正在使用采用单位增益配置的 OPA349SA/3K (拓扑结构略有改动)、以便在正输入端子上接收0.675V 电压并从电路输出0.675V 电压。  下面是电路:

我们注意到、我们在输出上看到了陌生人的行为。  它在所有温度下都会发生、但随着温度下降(最低0C)、情况会明显变差。  它是一种普遍的不稳定性。  有时 VREF_DDR3 (如上图所示)会振荡几个100mV。  有时 VREF_DDR3的增加速度非常慢、接近2.5V 的电源轨电压(这可能只是一个非常缓慢的振荡)。  电流负载约小于1uA、因为它只是馈入高阻抗输入的基准阈值电压。

我们要查看2件事:

(1)我们的电路拓扑是否不稳定?  您是否可以找出有问题的任何东西?  为完整描绘、OPA349的引脚1 (正端子)由分压器供电、分压器由两个10k 电阻器和一个0.1uF 电容器组成、从分压器的中点到接地端。  1.35V 输入到分压器中、产生0.675V 的运算放大器输入。

(2) TI 提供的一条日期为2003年7月3日的产品警报指出 OPA349受到潜在振荡的影响、在低增益配置中最严重。  我认为修复程序已经存在很长时间、而且我们所有的零件都是近期通过常规渠道采购的、因此这种情况不太可能发生、但问题描述正是我们所看到的、所以我想确认一下。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我在我这边模拟了你的电路、发现这里有大约34度的相补角。 对于稳定的电路、我们通常建议设置约45度、但这将略微稳定、可能会对振荡产生影响。  

    为了缓解这种情况、我建议首先通过增大 Riso 值来增大相位裕度:  

    在大约120欧姆时、相位裕度大约为48度。 请检查振荡是否随着该变化而消失。 如果振荡仍然有问题、请分享显示为"Vref_DDR3"的示波器图像以及输入看到的。  

    [报价 userid="602583" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349725/opa349-voltage-oscillations-and-strange-behavior-while-using-op-amp-in-unity-gain-configuration "](2) TI 于2003年7月3日发布一则产品公告称 OPA349受到潜在振荡的影响、在低增益配置中最严重。

    关于您的第二个问题、我了解了器件的历史、但不确定您提到的是什么问题。 如果您有任何与此相关的文档、我们很乐意进行进一步调查、但我们目前的材料中没有任何类似的问题。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ashley 的及时响应!  我们将对此进行深入探讨、然后再与您联系。  我还要说明一点、以防它影响仿真。在电路图中、R3 (10k 电阻分压器的底部支腿)与一个接地的0.1uF 电容器并联。

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    感谢您提供更多信息。 输入端的接地电容不会影响相位裕度、因此我将其保留在仿真中。 我反复检查后发现结果相同。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    需要多大的输出电流? OPA349是具有有限输出电流驱动的慢速运算放大器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    电流消耗将< 1mA。  它只是为高阻抗输入提供电压基准。

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您是否尝试过 Ashley 建议的电路更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Ashley:

    我对长时间拖延表示歉意。  在过去的几周中、我们一直专注于设计的其他方面、但我们现在又要看一下。  我们尚未将电阻器值从75欧姆更改为120欧姆、但我首先有一个与此相关的问题。  在仿真中、如果我读数正确、您已将运算放大器的负电源端子连接到-2.5V、但在我们的电路中、我们要将其接地。  是否有可能在进行此调整时重新仿真?

    我还想询问从2003年开始出现的原始产品问题。  我无法找到将 pdf 附加到此案例的方法、但我想与您分享。  特别重要的是以下段落:

    "纠正措施/遏制措施
    1.所有 TI 库存均已暂停发货、使用 TI 分销商渠道的产品将在工厂召回。
    2. TI 会针对该产品系列修改设计及更新规格。 OPA349NA/250、OPA349NA/3K、OPA349UA 和 OPA349UA/2K5将于2003年9月30日左右上市。 OPA349SA/250和 OPA349SA/3K 的用户应该咨询当地的销售联系人以获得供货信息。
    3.不受影响的客户应用程序可能会继续购买现有产品。"

    我们正在使用 OPA349SA/3K、所以可以告诉我该模型的问题何时得到了解决吗?  如果您能告诉我如何获得 pdf 文件、那就太好了。

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我在仿真中通过在2.5V 电压下使用单电源进行了验证、结果发现相位裕度没有变化。 我将初始仿真设置为分离电源、以确保正确的直流偏置仿真。  

    您可以通过单击"插入">"图像/视频/文件"来附加文件-请随时在此处附加您提到的报告。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../308660.pdf

    谢谢 Ashley。

    我已在本答复中附上了 PDF。

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我认为此质量问题与您看到的问题无关。 此问题不会有剩余材料、我们现在已经清空了库存。  

    我们建议您尝试更改 Riso 值、并请告知我们这是否会影响振荡。 这将有助于我们缩小问题范围。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    快速更正了我的仿真、但这不会改变我们关于增加 Riso 的建议。  

    我将偏置点放置在错误的位置、因此取消了相位裕度计算。 我将更正后的仿真显示在下面。 但请注意、增大 Riso 确实会改善相位裕度、并可能有助于修复振荡问题。  

    原始电路:

    Riso 增加到150欧姆:  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利