您好!
我对 LMH6554的 TinaTI 仿真显示、输入信号很小、差分输出无法完全达到设置的 Vcm。 设计参数包括:
输入信号为20mV 正弦波、VCM 由 ADC 设置为700mV。 我已将 VCC 设为2.1V、将 VEE 设为-700mV、以匹配700mV Vcm。
对于较大的信号、输出达到700mV 共模输出、但在较低的输入信号下、无法完全覆盖。 在 ADC 固定 VCM 的情况下、如何确保共模输出电压为700mV?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 LMH6554的 TinaTI 仿真显示、输入信号很小、差分输出无法完全达到设置的 Vcm。 设计参数包括:
输入信号为20mV 正弦波、VCM 由 ADC 设置为700mV。 我已将 VCC 设为2.1V、将 VEE 设为-700mV、以匹配700mV Vcm。
对于较大的信号、输出达到700mV 共模输出、但在较低的输入信号下、无法完全覆盖。 在 ADC 固定 VCM 的情况下、如何确保共模输出电压为700mV?
Dan、您好!
对于电路设置、如果您为 IN+和 IN-信号提供700mV 直流偏置、则将建立700mV 的输入 VCM。
现在、在仿真电路中、输入共模电压还没有设置为700mV、可能会波动。 虽然外部电源偏置可能会设置输入共模电压、但在这些低输入电压下、输入信号上的直流偏置将有助于强制 VCM 输入达到所需的700mV 电压。
请参阅随附的原理图并提供任何反馈或提出任何澄清性问题。
e2e.ti.com/.../VCM_5F00_input_5F00_LMH6554_5F00_ADC_5F00_Driving.TSC
此致!
亚历克