This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:小信号输入在输出端未完全达到 VCM

Guru**** 2383500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351648/lmh6554-small-signal-input-not-fully-reaching-vcm-on-output

器件型号:LMH6554

您好!

我对 LMH6554的 TinaTI 仿真显示、输入信号很小、差分输出无法完全达到设置的 Vcm。 设计参数包括:

输入信号为20mV 正弦波、VCM 由 ADC 设置为700mV。 我已将 VCC 设为2.1V、将 VEE 设为-700mV、以匹配700mV Vcm。

对于较大的信号、输出达到700mV 共模输出、但在较低的输入信号下、无法完全覆盖。 在 ADC 固定 VCM 的情况下、如何确保共模输出电压为700mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于电路设置、如果您为 IN+和 IN-信号提供700mV 直流偏置、则将建立700mV 的输入 VCM。

    现在、在仿真电路中、输入共模电压还没有设置为700mV、可能会波动。  虽然外部电源偏置可能会设置输入共模电压、但在这些低输入电压下、输入信号上的直流偏置将有助于强制 VCM 输入达到所需的700mV 电压。

    请参阅随附的原理图并提供任何反馈或提出任何澄清性问题。

    e2e.ti.com/.../VCM_5F00_input_5F00_LMH6554_5F00_ADC_5F00_Driving.TSC

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求输出共模电压为700mV、而不是输入。 我希望尽可能避免对 IN+信号进行偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的进一步澄清。  我将看到可以如何支持0V 的 VCM 输入和700mV 的输出。  您的 FDA 配置的目标增益是多少?  我看到的增益为2V/V、两个输入端均正确端接至最接近的1%电阻值。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否仍需要有关此主题的帮助?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仍在寻求相关澄清。 是的、我的目标增益为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    太好了、下周早些时候我会花时间为你解决这个问题。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec、我还想知道如何使差动输出与700mV 的 Vcm 更加一致。 最终在输出上接近于~694mV。 也许我此时正在分离毛发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这可能会受到电阻器选择的影响。  明天下午、我会提供一些时间来提问。

    它也可能会剃掉毛发,这也是模拟技术的乐趣所在。  

    此致!

    亚历克