This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MPY634是从 Burr-Brown 公司收购的。
Burr-Brown 为他们的所有器件规定了一个 ESD 等级、但我找不到该应用手册。 假设它具有最低级别。
在任何情况下、内置保护功能都只针对自动组装过程中发生的 ESD 事件而设计;如果线路能够被触摸或热插拔、则需要额外的保护。
尊敬的 Takako-San:
MPY634是传统产品、ESD 额定值的设计、测试和符合当时的要求(~1995年期间)。
MPY634产品通过了500V HBM 和500V CDM 测试 。
如果您有其他问题,请联系我们。
此致!
雷蒙德