This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634KU_ESD

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361939/mpy634-mpy634ku_esd

器件型号:MPY634

您好、E2E 团队:

我叫 Takako Fujiya、来自东京电子器件有限公司。

我们的客户已请求 ESD、请帮助提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPY634是从 Burr-Brown 公司收购的。

    Burr-Brown 为他们的所有器件规定了一个 ESD 等级、但我找不到该应用手册。 假设它具有最低级别。

    在任何情况下、内置保护功能都只针对自动组装过程中发生的 ESD 事件而设计;如果线路能够被触摸或热插拔、则需要额外的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takako-San:

    MPY634是传统产品、ESD 额定值的设计、测试和符合当时的要求(~1995年期间)。  

    MPY634产品通过了500V HBM 和500V CDM 测试

    如果您有其他问题,请联系我们。

    此致!

    雷蒙德