This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:VBUS 读数卡住

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360894/ina228-vbus-reading-gets-stuck

器件型号:INA228

我有一个 PCB、其中有几个 INA228。

一些 INA 卡在相同的 VBUS 电压上。 几分钟后读数会很好、但稍后只会提供相同的值。 在不同的运行之间、INA 会发生不同的运行、因此每次都不同。 即使 VBUS 卡住、电流和 Vshunt 看起来也没有问题。

有什么想法会导致出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pelle:  

    您期望在 VBUS 测量中出现哪种类型的方差? 是否 VBUS 电平在一段时间后似乎是水平输出并且真正一致的? 如果您可以分享任何有助于我进行故障排除的信息、那将非常好。 任何原理图或寄存器值都会有所帮助。 然而、乍一看、这似乎是一个系统级问题。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    节点 VBUS 是一个步进函数、在本例中、此函数从0v -> 0.6V -> 1V -> 1.5v -> 2V 步进。 卡滞的 INA 停留在大约0.6V 的值上、它们停留在不同的电压电平上、所以每次都不同、但始终大约为0.6V。 这告诉我、它从初始开启开始卡在5-60秒之间。

    明天可以提供寄存器输出和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流传感器的每一个实例是否都卡住或仅有几个坏单元?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个单元、每次运行时可能会从24个单元中选择2-3个。 虽然不好的读数在运行之间不是相同的单位、因此它不是单位本身。 我的意思是电流和 Vshunt 没有问题、正在更新并提供了合理的值、但 VBUS 卡住。 首先、我读取电流、然后读取 VBUS、再读取 Vshunt、那么我想 I2C 通信也没有问题?

    不知道在其他寄存器没有锁定时该寄存器似乎锁定、什么原因会导致该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pelle:  

    您是否介意在出现问题时向我提供寄存器读数? 此外、为了验证 I2C 通信、您可以将示波器连接到 I2C SDA 和 SCL 线路、并验证值是否符合预期。  

    此致!

    穆罕默