我有一个 PCB、其中有几个 INA228。
一些 INA 卡在相同的 VBUS 电压上。 几分钟后读数会很好、但稍后只会提供相同的值。 在不同的运行之间、INA 会发生不同的运行、因此每次都不同。 即使 VBUS 卡住、电流和 Vshunt 看起来也没有问题。
有什么想法会导致出现这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有几个单元、每次运行时可能会从24个单元中选择2-3个。 虽然不好的读数在运行之间不是相同的单位、因此它不是单位本身。 我的意思是电流和 Vshunt 没有问题、正在更新并提供了合理的值、但 VBUS 卡住。 首先、我读取电流、然后读取 VBUS、再读取 Vshunt、那么我想 I2C 通信也没有问题?
不知道在其他寄存器没有锁定时该寄存器似乎锁定、什么原因会导致该错误。