This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV832:输入共模电压范围

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV832, OPA333-Q1, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366316/lmv832-input-common-mode-voltage-range

器件型号:LMV832
主题中讨论的其他器件: OPA333-Q1OPA333

工具与软件:

器件数据表 显示的 最大输入共模 电压为3.8V。 这是否意味着5V 电源供电时输入引脚电压不 能超过3.8伏、而下电路不能用于运算放大器 LMV832。

是否有任何其他像 LMV832这样的抗 EMI 运算放大器具有高 EMIRR 值和轨到轨 I/P 和 O/P? 我特别寻找抗噪的射频信号.

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    正确、您的电路将违反5V 电源下器件的共模输入规格。  

    您可以尝试衰减信号并应用放大器增益来对此进行补偿、或使用 RRIO 放大器

    您是否尝试衰减一定范围的射频?

    LMV832是我所熟知的为数不多的专注于超高 EMIRR 性能的放大器之一。

    这里是一些具有高 EMIRR 和高误码率的

    OPA2310

    TLV9052

    TLV9062:

    如果您的设计中还有任何其他重要规格、敬请告知。

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA333和 OPA333-Q1运算放大器的 EMIRR+比率下表列于运算放大器的 EMI 抑制比一文中、但各运算放大器的数据表中并没有相同的信息。

    我能否 根据  本文提供的信息选择 OPA333 /Q1以获取所需的 EMIRR +值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohan,

    OPA333是轨到轨输入和输出、因此、它会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @rON Michallick IC 封装是否在 运算放大器的射频噪声拾取能力方面有任何差异? 像 VSSOP 8是比 SOIC8更小,因此可能拾取更少的 RF 噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohan,

    也许、但是与印刷电路板走线相比、封装尺寸的差异可以忽略不计。 运算放大器的抑制应该比封装更为重要。

    将 RC 低通滤波器放置在同相输入引脚附近以获得更多的 EMIF 抑制。 例如、 运算放大器旁边 IN+和 V-之间的15pF 电容器、运算放大器附近也有一些电阻可以在进入运算放大器之前降低 EMI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 只在非反相端子上添加 RC 滤波器有什么意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohan,

    反相输入也可以具有滤波器。 将截止频率设置为高于运算放大器带宽的10倍。 3.5 MHz 或更高、以防止反馈相位滞后。 。