This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:询问有关器件使用范围的信息

Guru**** 2929870 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366666/ina290-inquiry-about-device-usage-range

器件型号:INA290

工具与软件:

您好!

在 INA290数据表中、VCM 范围指定为 Vs (V)~ 120 (V)、如下所示。

如果 INA290的 Vs 以3.3V 电压供电、那么+12V 和+3.3V 都在电流检测范围内、如果 INA290的 Vs 以15V 电压供电、那么+12V 和+3.3V 都不在电流检测范围内?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用15V 电源时、下限实际上接近6V。但如果您要使用15V 电源测量3.3V、则需要另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    正如 Clemens 指出的、数据表第7.3.1节详细介绍了这些限制。

    此致、Guang