例如 、在 OPA837的数据表中 、其提及如下:

这向我提出以下问题:
- 我们是否需要直接移除刚刚位于电源下方的 GND 和 PWR 平面、 反相引脚和输出引脚 ? 或者还需要移除主电源下方的 反馈跟踪 同样是这样吗?

- 我的第二个问题是、如果我们还需要移除反馈迹线下的 GND 和 PWR 计划、那么我们就可以解决另一个与信号完整性相关的关键问题。 对于高速 PCB、一般而言、我们需要提供 可靠接地平面图 在信号布线下方、否则可能会导致信号完整性问题:

提前感谢您的回答并提供帮助:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

例如 、在 OPA837的数据表中 、其提及如下:

这向我提出以下问题:


提前感谢您的回答并提供帮助:
尊敬的 Behnam:
数据表中的图中配置略有偏离。 您最好的参考是《OPA855EVM 用户指南》。 我还附上了该 EVM 的 Altium 项目。
此致、
伊格纳西奥
伊格纳西奥您好!
感谢您的全面解释。 衷心感谢您的协助。
(关于改进放大器数据表和布局的建议)
我想向德州仪器扩展一个产品阵容、使其能够通过实施最佳布局实践来帮助提高产品说明书的质量、并更新所有数据表。 此外、我还可以在 Altium 中为所有放大器提供示例布局、可以包含在每个放大器的资源部分。
我相信这些增强功能将会极大地帮助您的客户、并为他们的产品取得整体成功作出贡献。 我愿意将此计划作为自愿活动进行、或探索其他将我的努力整合到公司内部的可能性。 我非常愿意以这种身份作出贡献。
谨请你就我们如何处理这项建议提供反馈和建议。
期待您的答复。
此致、