This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:优化的 PCB 布局

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359211/opa838-optimized-pcb-layout

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件:OPA855
正如所有数据表中提到的、我们需要移除负反相引脚和运算放大器输出引脚下方的 GND 和 PWR 平面(在接地平面和运算放大器之间产生的杂散电容的输入和输出下方及其周围区域避免接地很重要、  输入和输出管脚  这是高速放大器性能的不利影响。 反相输入端的杂散电容以及放大器输入电容会降低相位裕度、并可能导致不稳定。 输出端的杂散电容会在反馈环路中产生一个极点,这会降低相位裕度并导致电路变得不稳定):

例如 、在 OPA837的数据表中 、其提及如下:

 

这向我提出以下问题:

  • 我们是否需要直接移除刚刚位于电源下方的 GND 和 PWR 平面、  反相引脚和输出引脚 ? 或者还需要移除主电源下方的  反馈跟踪  同样是这样吗?

  • 我的第二个问题是、如果我们还需要移除反馈迹线下的 GND 和 PWR 计划、那么我们就可以解决另一个与信号完整性相关的关键问题。 对于高速 PCB、一般而言、我们需要提供  可靠接地平面图  在信号布线下方、否则可能会导致信号完整性问题:

提前感谢您的回答并提供帮助:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    我们过去设计过 PCB、迹线下方的平面也被移除了。 OPA855设计、在我们的器件 GHz 器件中具有很好的表现、该设计移除了仅连接到该引脚的引脚下方平面和元件焊盘。 为避免迹线在平面间隙上交叉、您可以 采用与 OPA855EVM 相同的平面设计。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    感谢你的消息。

    您能否共享  OPA855EVM 的 Altium 文件?

    此致、

    Behnam,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    在 OPA855的数据表中、他们只是移除了反馈引脚下的 GND 和 PWR、而不是反相和 OUT 引脚、这与数据表中请求的情况不符(为了减少不必要的电容、切断底部的电源和接地迹线、 信号输入和输出引脚 .):  

    您能否分享经验证可正常工作的 TI 设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    数据表中的图中配置略有偏离。 您最好的参考是《OPA855EVM 用户指南》。 我还附上了该 EVM 的 Altium 项目。

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../OPA85x_5F00_Altium.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    非常感谢,你总是帮助我很多。 我发现其他东西要关闭、请您确认吗? 在 OPA855的数据表中、我们提到将反馈电阻器靠近 输出引脚

    但我希望它应该接近 反相输入引脚 。 我还在 TI 找到了另一个帖子、该帖子确认了我的声明。 "你说什么?  

    此致、

    Behnam,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    该信息可能取自之前的数据表且未更新。 对于 OPA855、有一个反馈引脚、用于限制寄生电容。 因此、RF 电阻器应尽可能靠近反相引脚和 FB 引脚。 EVM 展示了围绕器件布局元件的正确方法。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    感谢您的全面解释。 衷心感谢您的协助。

    (关于改进放大器数据表和布局的建议)

    我想向德州仪器扩展一个产品阵容、使其能够通过实施最佳布局实践来帮助提高产品说明书的质量、并更新所有数据表。 此外、我还可以在 Altium 中为所有放大器提供示例布局、可以包含在每个放大器的资源部分。

    我相信这些增强功能将会极大地帮助您的客户、并为他们的产品取得整体成功作出贡献。 我愿意将此计划作为自愿活动进行、或探索其他将我的努力整合到公司内部的可能性。 我非常愿意以这种身份作出贡献。

    谨请你就我们如何处理这项建议提供反馈和建议。

    期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    只是想继续跟进我之前的消息、您能告诉我您的建议是什么吗? 我们如何继续提供此优惠?  

    此致、