This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:Excel 工具

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV7031-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366549/tlv7031-q1-excel-tool

器件型号:TLV7031-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV7031

工具与软件:

您好、支持团队

我们是否可以使用适用于 Excel 工具的 TLV7031-Q1进行仿真? 可以与我们分享吗? 因为我们的客户端下载了 TLV7031 PSpics 模型、但无法打开 tlv7031.opj 文件

错误消息捕获屏幕: OrCAD Capture16.6.0

PSpice for TI 也会显示错误消息:

以下是我们的客户设计目标:

电源电压为5V  

最大电压为18V

欠压阈值(VL)为6V

恢复阈值(Vh)为6.5V

如何计算电阻分压器分压比?  我们有 Excel 工具吗?

参考 TI 文档:https://www.ti.com/lit/an/snoaa45/snoaa45.pdf?ts = 1716780686314&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 我们即将放假、并将在周二返回时查看您的帖子。 很抱歉耽误你的时间。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    我们的建模专家正在研究这一问题,并应在星期三回复。

    再次感谢您对该论坛的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您的耐心等待。 我能够在网上打开 pspice 模型并进行很好的仿真。 您的版本可能不兼容。 该模型是使用 Capture CIS 17.4开发的。 您是否确保将工程解压缩、然后打开 OPJ 文件进行仿真? 您是否也能向我发送您的实际工程文件(File -> Archive Project)。 在 PSpice for TI 中、您可能必须将.lib 文件加载到仿真配置文件中。

    关于第二个问题、我随附了用于此用例的 Excel 计算器。 如果您对如何使用有任何疑问、敬请告知。 希望这对您有所帮助。  e2e.ti.com/.../Comparator-Hysteresis-Tool-Ext.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chi

    感谢您的回复、我们的客户使用  比较器迟滞工具 Ext.xlsm 有一个关于"电阻器振铃模式"的问题

    100k Ω 模式或10k Ω 模式、其中一种模式适用于 TLV7031-Q1

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    没有正确或错误的答案、这由您自行决定。 话虽如此、由于 TLV7031是一种毫微功耗器件、 我怀疑您的客户会关心功耗。 因此、我建议电阻范围较大、因为这将降低系统的整体功耗。 我们通常会在低功耗应用中看到这种情况。