主题中讨论的其他器件:TLV7031、
工具与软件:
您好、支持团队
我们是否可以使用适用于 Excel 工具的 TLV7031-Q1进行仿真? 可以与我们分享吗? 因为我们的客户端下载了 TLV7031 PSpics 模型、但无法打开 tlv7031.opj 文件

错误消息捕获屏幕: OrCAD Capture16.6.0

PSpice for TI 也会显示错误消息:

以下是我们的客户设计目标:
电源电压为5V
最大电压为18V
欠压阈值(VL)为6V
恢复阈值(Vh)为6.5V
如何计算电阻分压器分压比? 我们有 Excel 工具吗?

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯