This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:应用和放大器;拓扑问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360822/ths7376-application-topology-question

器件型号:THS7376

您好!

关于 THS7376有一些问题、请帮助回答。

1. THS7376应用建议使用哪种拓扑?

2.如果使用以下拓扑,建议使用何种布线阻抗值?  

(《BMC 布局指南》建议此拓扑布线阻抗为50欧姆。)

对这两种拓扑有什么建议吗?

BMC Layout guide 建议的拓扑类型:

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ChaoKai,

    我会回顾并了解我能提供哪些建议。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您有什么建议可以分享吗?

    谢谢!!

    Br

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ChaoKai,

    THS7376具有高输入阻抗和低输出阻抗。  由于模拟视频中使用的同轴电缆、视频终端通常使用75欧姆、但如果电路完全位于 PCB 上、则可以使用更标准的阻抗、例如50欧姆。

    只要您使用电阻器正确端接、就可以使用任一拓扑。  如果建议 BMC 的电阻为50欧姆、则可以在此处使用该阻抗。

    此致!

    亚历克