This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:OPA990IDBVR:OPAMP 输入电压大于 V+电源电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368166/opa990-opa990idbvr-opamp-input-voltage-greater-than-v-supply

器件型号:OPA990

工具与软件:



当输入电压大于 V+电源电压时、OPA990运算放大器将发生什么情况。
这是否会对运算放大器造成内部短路或其他永久性损坏? 是否有长期降级的机会?
对于我们的器件来说、这是一个潜在的故障情况、其中 V+电压轨为0V、输入为30V。  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过绝对最大额定值可能会损坏器件。

    如果您可以将钳位电流限制在小于10 mA、例如使用串联电阻器、OPA990也可以。 电源中的电流可能正常、也可能不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用一个设置为3mA 的限流芯片来限制 V+功率。 我们是否还需要将正输入端子的输入限制为10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入端没有电流限制、从输入端流入 V+(以及为 C16A 充电)的电流会超过10 mA 并损坏输入端。

    尝试远离10 mA、并包含高于30V 电压的安全因数。