请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA990 工具与软件:
当输入电压大于 V+电源电压时、OPA990运算放大器将发生什么情况。
这是否会对运算放大器造成内部短路或其他永久性损坏? 是否有长期降级的机会?
对于我们的器件来说、这是一个潜在的故障情况、其中 V+电压轨为0V、输入为30V。 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.