请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2991 工具与软件:
OPA2991作为 比较器 、V+=+5V V-=-5V IN+=2.5V、IN-=0V、OUT 4.99V 工作、 但 IN- 引脚 在接地至0V 时具有100uA 电流、 数据表中的输入电流应低于 此值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.