This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OPA2991用作比较器

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369303/opa2991-opa2991-as-a-comparator

器件型号:OPA2991

工具与软件:

OPA2991作为 比较器 、V+=+5V V-=-5V IN+=2.5V、IN-=0V、OUT 4.99V 工作、  但 IN- 引脚  在接地至0V 时具有100uA 电流、 数据表中的输入电流应低于 此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该发生。

    在芯片未焊接和未加电的情况下、您测量的 IN−和 V+/V−之间的多大电阻? 任何低于接近无穷大的值都表示器件已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、欢迎访问 e2e 论坛。

    确保引脚4的电压确实是-5V、并且没有意外断开。 如果引脚4断开、则电压最低的引脚将尝试取代引脚4。

    如果 IN-大于2.5V、引脚电流和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 IN-大于2.5V、则输出为-4.99V、但 IN-引脚电流不可接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试 PIN4是 DMM 测得的-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了,图片底部有一个假的芯片,上面的一个都可以。