This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:电流检测

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370007/ina169-current-sensing

器件型号:INA169

工具与软件:

您好、专家:

你好!

这是关于电流调节器电路。 我想使用电流检测 IC INA169。 我希望能够感应0-1A 的电流。 下图显示了原理图和仿真图。 观察放大器的信号。 结果如下。

图中的红线是感应电流。 绿色线是输出端(引脚1)上的电压。 X 轴上是来自电压源 V1的电压。 我的问题是、电压 V1 =(CCA) 3、2V 时的输出尖峰是 Spice 模型误差还是正确。 尖峰处的差分输入电压 V-shunt 约为50mV。

如果不是 SPICE 误差、您会推荐 另一个足以满足此应用的电流感应 IC。此应用的电源电压为30V、输出电流为0至1A。

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我认为这是2.7V 最小共模电压(Vcm)和最小 Vout 顺从电压(Vout-0.5V)的组合导致的、请参阅下面数据表中的:

    本质上、该模型显示了 Vcm < 2.7时的不准确行为、不过由于在3.2Vcm 处发生尖峰、因此该模型并不精确。 但是、同时器件正在尝试建立输出电压合规性模型、在这种情况下、最大输出电压为 Vout-0.5V。 当 vcm=3.2V 时、Vout_compliance 为2.7V。 在图中、当 Vcm 为3.2V 时、Vout 立即从3V 下降到2V。 任何仿真模型都不应被视为真实的器件行为。 在这种情况下、您可以根据 INA169数据表规格和行为来确定该电路是否适合您的系统。

    如果仿真恰好显示了您要监控的负载和总线电压、并且您需要精确测量 Vcm <2.7V、那么您肯定需要考虑另一个器件。 如果您不需要在小于2.7V 的电压下运行、但 INA169的 Vout_compliance 可能在某个时候超过 VIN-、则您需要增加分流电压增益(增加 R1或 R3)或选择另一个器件。

    如果您需要增益可调节的电流检测放大器(CSA)、则可以考虑使用此电路、该电路将任何双向电压输出 CSA 转换为电流输出电路、与 INA169类似:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa513/sboa513.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf

    此致、

    彼得