Other Parts Discussed in Thread: INA169
工具与软件:
您好、专家:
你好!
这是关于电流调节器电路。 我想使用电流检测 IC INA169。 我希望能够感应0-1A 的电流。 下图显示了原理图和仿真图。 观察放大器的信号。 结果如下。
图中的红线是感应电流。 绿色线是输出端(引脚1)上的电压。 X 轴上是来自电压源 V1的电压。 我的问题是、电压 V1 =(CCA) 3、2V 时的输出尖峰是 Spice 模型误差还是正确。 尖峰处的差分输入电压 V-shunt 约为50mV。
如果不是 SPICE 误差、您会推荐 另一个足以满足此应用的电流感应 IC。此应用的电源电压为30V、输出电流为0至1A。

提前感谢您的支持。
此致、
乔纳森