This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333AIDGKR 的信号耦合电路

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA849, INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368310/ina333-signal-coupling-circuit-for-ina333aidgkr

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA849INA826EVM

工具与软件:

我正在使用 INA333AIDGKR 来放大+/-50mV 和+/-40V 之间的信号。 我正在尝试耦合输入电路、使其尽可能具有非侵入性、产生的损耗最少、并且具有很少的元件。 您能否评论一下随附的电路、以了解它是否与 INA333AIDGKR 一起符合我的期望? 希望你能帮我。 (我将使用的增益为100、引脚5上的基准电压将为1.65V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将需要有关您的电路的更多信息来帮助您解决问题、例如:

    • 您的电源轨是什么?  
    • 将被施加到 INA333的最大差分输入电压是多少?  什么是输入共模电压?
    • 您能否提供有关您的 应用和性能要求的更多信息?

    此外、我建议使用 模拟工程师计算器中的 INA Vcm 与 Vout 工具 来验证您将 在线性工作范围内使用 INA333。 在+5V 单电源电压、2.5V 共模电压、100增益和1.65V 基准电压的情况下、INA333的差分输入限制为(-15.5mV、32.5mV)以保持在线性范围内。

    此致、

    亚历克斯·柯蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我当时正在审查设计、不得不进行许多修改。 我将打开另一个主题、在其中发布完整的设计、因为我计划为示波器制作一个 DIY 差分探头、并希望看到结果如何。

    此致、

    Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    如果您有兴趣设计差分探头、请尝试使用我们的 INA849。 它具有输入保护、更大的 BW、低噪声和更宽的输入范围等特性。  

    如果您向我们提供设计要求、我们可以为您提供仿真。  

    以下是 INA826EVM 示例-->您可以按照该示例进行操作,并将 INA849布局为 DIY 项目。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts = 1717712521944 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINA826EVM

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德