This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:使用 AMC1311来感应 VAC

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371579/amc1311-use-amc1311-to-sense-vac

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC1350

工具与软件:

您好、专家!

这是负责 Gree 的斯凯拉。

我是否可以确认他们的设计是否符合以下要求来感测交流电压(VAB=380VAC)? 您可以提供一些建议吗? 谢谢。

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    他们可以改用 AMC1350、否则需要将1V 基准施加到输入电压、而不是接地。