This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:输出间隙为1V

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370838/ths3091-1v-gap-on-output

器件型号:THS3091

工具与软件:

我将一个 PWM GPIO 连接到输入、并将输出连接到50R 示波器输入:

当 PWM (70KHz)下降完成时(从3V3到0V 的下降沿)、50ns 的时间间隔为1V。 你知道它来自哪里吗?

请注意、如果我连接或不连接 F_50R 上的示波器、则会出现相同的问题。 看起来、间隙是由 THS3091在内部完成的。

黄色为 TP8

绿色表示 PWM GPIO

蓝色表示已连接到50R 示波器输入的 F_50R。

这是当输出未包含到示波器

这是输出连接到50R 示波器输入时的屏幕截图。

谢谢

此致、

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    这是一个你正在得到的有趣的结果。 我想知道能否将增益切换到更高的增益来调试电路。 您是否能够使用1.2k RF 尝试2V/V 的增益? 这会将器件置于已知配置中、因此我们可以排除其当前所处的增益配置。 我还想知道您是否直接在同相输入(R55的左焊盘)探测输入信号? 这将确保我们比较进入器件的最准确输入信号。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会显示电源电压、如果您最初坐在输出端饱和、该间隙是过驱恢复时间、请尝试保持线性、并为放大器提供足够的电源余量