工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、 迟滞电阻和迟滞延迟不匹配。 您能帮助检查原理图吗? 并就如何进行改进提供一些建议?

下面的设置 滞后电压为60mV、但实际测试电压为100mV。 CH1和 CH2是输入、CH3和 CH4是输出

他们必须将迟滞调整为较低的值才能获得反相输出。
如果它们设置 滞后电阻150k、 滞后电压需要高达100mV、输出将翻转。 您能给我们提供一些关于如何改进的建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、 迟滞电阻和迟滞延迟不匹配。 您能帮助检查原理图吗? 并就如何进行改进提供一些建议?

下面的设置 滞后电压为60mV、但实际测试电压为100mV。 CH1和 CH2是输入、CH3和 CH4是输出

他们必须将迟滞调整为较低的值才能获得反相输出。
如果它们设置 滞后电阻150k、 滞后电压需要高达100mV、输出将翻转。 您能给我们提供一些关于如何改进的建议吗?
尊敬的 Hale:
您能否说明一下迟滞延迟是什么意思? 这是指 OUTP 和 OUTN 之间的延迟吗?
您能否发布完整的原理图? 我看到左侧与 TLV3607连接的一些东西没有显示在屏幕截图上。 此外、 原理图引线上的输出端口在哪里? LVDS 输出需要从外部进行100Ω 端接。
"下面 迟滞设为60mV、但实际测试是100mV。" 这是否意味着对于示波器屏幕截图、根据数据表值、R150是56kΩ:

如果将电阻设置为150kΩ 此外会产生100mV 的电压、这是否意味着您观察到以基准电压为中心的100mV 迟滞电压、而不管 R150的值是多少? 如果是、您可以尝试将 NLE/HYS 节点悬空并查看其是否会导致0mV 的迟滞吗?