This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3607:TLV3607迟滞问题

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367967/tlv3607-tlv3607-hysteresis-issue

器件型号:TLV3607

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现、 迟滞电阻和迟滞延迟不匹配。 您能帮助检查原理图吗? 并就如何进行改进提供一些建议?

下面的设置 滞后电压为60mV、但实际测试电压为100mV。  CH1和 CH2是输入、CH3和 CH4是输出

他们必须将迟滞调整为较低的值才能获得反相输出。  

如果它们设置 滞后电阻150k、 滞后电压需要高达100mV、输出将翻转。 您能给我们提供一些关于如何改进的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    您能否说明一下迟滞延迟是什么意思? 这是指 OUTP 和 OUTN 之间的延迟吗?

    您能否发布完整的原理图? 我看到左侧与 TLV3607连接的一些东西没有显示在屏幕截图上。 此外、 原理图引线上的输出端口在哪里?  LVDS 输出需要从外部进行100Ω 端接。

    "下面  迟滞设为60mV、但实际测试是100mV。"  这是否意味着对于示波器屏幕截图、根据数据表值、R150是56kΩ:

    如果将电阻设置为150kΩ  此外会产生100mV 的电压、这是否意味着您观察到以基准电压为中心的100mV 迟滞电压、而不管 R150的值是多少? 如果是、您可以尝试将 NLE/HYS 节点悬空并查看其是否会导致0mV 的迟滞吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    如果有任何更新、请重新打开此帖子。

    谢谢!

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    客户已关闭案例。 我也关闭了外壳。 如果有任何其他问题、我将开始关于 e2e 的另一次讨论。 感谢您的帮助。