This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:ina849

Guru**** 2513215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849, OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370751/ina849-ina849

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件: OPA445

工具与软件:

您好、TI:

我将通过 JFE140运行连接到 INA849放大器的压电圆盘的仿真、理想情况下、我想将电压生成作为压电圆盘来修改此设计。 我制作了示例原理图、但交流传输特性会出现问题。 请看一下我的设计、因为其中可能会出现什么问题。

此外、我的噪声特性也非常差、请建议仿真 result.e2e.ti.com/.../6332.VoltageMode.TSC 中有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    这似乎与下面的线程中的查询相同。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359478/ths7001-ths7001

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:  

    我无法让您的仿真正常工作。 我不确定它为什么不起作用。 基准放大器接地端缺失。 当我添加接地时、直流仿真仍然不起作用。 我附加了我的仿真、该仿真基本上与您的电路相同。 这是我用来编写我的应用简报的内容。  

    e2e.ti.com/.../6153.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedance.TSC

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我对您的设计进行了仿真、但我看到在17m 后出现了很大的衰减量、我感兴趣的频率为10Hz 至15KHz、您能告诉我如何提高增益性能吗?

    请查看交流传输特性曲线。

    我已经在您的设计上连接了一个10dB 有源滤波器、以便滤除15kHz 之后的任何频率分量。

    我附加我的设计、您能否告诉我如何提高 VF1的增益、以及我的波形略有失真。

    e2e.ti.com/.../1513.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedancewithFilter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:  

    我运行了您提供的仿真、传递函数在相关的频带中是平坦的。 请参阅下面的交流传递函数。 您能告诉我在哪里可以看到 Vout 增益图中出现衰减以供参考吗? 我看到您提供的增益和相位图。 我在您提供的 Vout 增益图中没有看到衰减。  

    添加到我所提供的电路的滤波电路不起作用、因为电源电压是5V 单电源。 OPA445的最小电源电压为+/-10V 或20V 单电源。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经能够使它工作、但由于 INA 是更大信号链的一部分、我请求您给我一封电子邮件、我可以在其中获得有关更大信号链仿真的支持、因为由于 tsc IP 问题、我无法将.INA 文件附加到该线程。 我的问题是、当我尝试进行瞬态分析时会出现收敛和不规则的电路错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:  

    我很高兴它现在可以工作了。 我在 E2E 上发送了一个朋友申请。 如果您接受请求、则可以私下向我发送电子邮件。

    此致、  

    Chris Featherstone