This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370751/ina849-ina849
器件型号:INA849工具与软件:
您好、TI:
我将通过 JFE140运行连接到 INA849放大器的压电圆盘的仿真、理想情况下、我想将电压生成作为压电圆盘来修改此设计。 我制作了示例原理图、但交流传输特性会出现问题。 请看一下我的设计、因为其中可能会出现什么问题。
此外、我的噪声特性也非常差、请建议仿真 result.e2e.ti.com/.../6332.VoltageMode.TSC 中有什么问题
尊敬的 Sumeet:
这似乎与下面的线程中的查询相同。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359478/ths7001-ths7001
此致!
Raymond
尊敬的 Sumeet:
我无法让您的仿真正常工作。 我不确定它为什么不起作用。 基准放大器接地端缺失。 当我添加接地时、直流仿真仍然不起作用。 我附加了我的仿真、该仿真基本上与您的电路相同。 这是我用来编写我的应用简报的内容。
e2e.ti.com/.../6153.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedance.TSC
我希望这对您有所帮助。
此致、
Chris Featherstone
Chris、您好!
我对您的设计进行了仿真、但我看到在17m 后出现了很大的衰减量、我感兴趣的频率为10Hz 至15KHz、您能告诉我如何提高增益性能吗?
请查看交流传输特性曲线。
我已经在您的设计上连接了一个10dB 有源滤波器、以便滤除15kHz 之后的任何频率分量。
我附加我的设计、您能否告诉我如何提高 VF1的增益、以及我的波形略有失真。
e2e.ti.com/.../1513.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedancewithFilter.TSC
尊敬的 Sumeet:
我运行了您提供的仿真、传递函数在相关的频带中是平坦的。 请参阅下面的交流传递函数。 您能告诉我在哪里可以看到 Vout 增益图中出现衰减以供参考吗? 我看到您提供的增益和相位图。 我在您提供的 Vout 增益图中没有看到衰减。
添加到我所提供的电路的滤波电路不起作用、因为电源电压是5V 单电源。 OPA445的最小电源电压为+/-10V 或20V 单电源。
此致、
Chris Featherstone