Other Parts Discussed in Thread: THS4131, OPA131
主题中讨论的其他器件: OPA131
大家好!
我使用的是 THS4131。 全差分放大器似乎不提供平衡的输出。 我发现共模信号电平差为50mV。
在下面的电路中、我要将单端输出从仪表放大器转换为全差动输出。 然后、输出馈送到滤波器。 但在 THS4131的每个级中、我发现输出中增加了50mV 的失调电压。 THS4131的输出在 GND 上无法实现平衡。

作为第二次尝试、我从 THS4131中删除了单端到差分输出转换的第一级、并将其替换为 OPA131。 但两个 OPA131的输出差异似乎仅为1mV。 但是、使用 THS4131的滤波器输出不平衡。

THS4131的输出在 GND 上无法实现平衡。
如何在 GND 上实现 THS4131输出平衡? 如何解决该问题?
THS4131是否存在固有的失调电压问题?
谢谢、此致
Anand