This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:THS4131:差分输出不平衡。 50mV 不平衡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, OPA131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363319/ths4131-ths4131-differential-output-not-balanced-50mv-unbalance

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件: OPA131

大家好!

我使用的是 THS4131。 全差分放大器似乎不提供平衡的输出。 我发现共模信号电平差为50mV。

在下面的电路中、我要将单端输出从仪表放大器转换为全差动输出。 然后、输出馈送到滤波器。 但在 THS4131的每个级中、我发现输出中增加了50mV 的失调电压。 THS4131的输出在 GND 上无法实现平衡。

作为第二次尝试、我从 THS4131中删除了单端到差分输出转换的第一级、并将其替换为 OPA131。 但两个 OPA131的输出差异似乎仅为1mV。 但是、使用 THS4131的滤波器输出不平衡。

THS4131的输出在 GND 上无法实现平衡。

如何在 GND 上实现 THS4131输出平衡? 如何解决该问题?

THS4131是否存在固有的失调电压问题?

谢谢、此致

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

     很抱歉回复您的问题时出现延迟。 这可能是电路中的稳定性问题。 振荡或不稳定可能导致直流偏移。这种不稳定可能是由选择的高阻值电阻器导致的、高阻值电阻器将与放大器内部的输入电容相互作用。 尝试将电阻器(RG 和 RF)更改为介于300和5kOhm 之间的范围。

     下表列出了该器件在不同增益下的建议电阻值:  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您对此进行回复。

    我曾尝试根据您的建议放置电阻器。 但当使用 THS4131将单端转换为差分时、仍然会得到相对于 GND 的不平衡输出。

    请参见下面的快照。

    如果您对如何解决这个问题有任何其他想法、请分享、我将尝试一下。

    此致

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

     感谢您试用此建议! 即使没有解决主要问题、我也会保留这些值、因为在测试电路时、您实际上可能会看到不稳定。

     抱歉、我刚刚在原理图中注意到了这一点、但 FDA 反相和同相节点的共模幅度和相位都必须相同、否则会出现失调电压误差、因为放大器会放大共模之间的差异。 尝试在 R8处添加1.43V 的直流电压。  

     请阅读并遵循此主题 、了解有关此概念的详细信息。 该线程还包含指向另一个线程的链接、其中提供了有关 FDA 如何对不同输入做出反应的示例仿真的 PowerPoint 等更多详细信息。

     如果您对这些线程中的任何一个有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我尝试在 R8处增加1.43V。 请在下面显示结果。

    因为有了 FDA、这样就不起作用、所以我搬到了单端运算放大器。 这提供了平衡输出。

    此致

    Anand