This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:功率放大器块的详细特性

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373529/boostxl-afe031-df1-the-detailed-feature-of-power-amplifier-block

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
主题中讨论的其他器件:AFE031LAUNCHXL-F280049CC2000WARE

工具与软件:

我使用 DAC 模式来传输信号。

使用示波器从 TX_F_OUT 引脚和 PA_OUT 引脚捕获数据后、我观察到电压输出波形与我的初始预期不匹配。

下面是捕获的波形  TX_F_OUT 引脚:

以下 是在 PA_OUT 引脚上捕获的波形:

——

-1.  关于增益:根据 AFE031电力线通信模拟前端.pdf、曾提到将 PA 设置为6.5V/V 的反相增益、但实际结果并不反映这一点。

-2. 我不理解我绘制的红色矩形内波形的初始负性。 我本来希望它先变为正、类似于 TX_F_OUT 上的波形。

您能向我提供有关 PA 块的更深入的信息吗、或者您能建议一种使用软件对 PA 块进行仿真的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boru:

    Unknown 说:
    1.  关于增益:根据 AFE031电力线通信模拟前端.pdf、曾提到 PA 的反相增益设置为6.5V/V、但实际结果并未反映这一点。

    是的、AFE031的固定增益为6.5V/V (典型值) 设计的内部。  

    Unknown 说:
    2. 我不理解我绘制的红色矩形内波形的初始负性。 我本来希望它先变为正、类似于 TX_F_OUT 上的波形。

    请提供电源轨、MCU 和 AFE031 PCB 和其他相关信息。 您是否向 AFE031 IC 中所有必要的引脚供电了。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1718203581548&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts = 1714621319149

    是您请求的仿真示例。 我建议在尝试执行整个仿真前先对每个部分进行仿真。  

    e2e.ti.com/.../00_5F00_idealOPA_5F00_130613_5F00_v25-Simulation-06122024.TSC

    PA_OUT 可能是交流耦合的、因此您会看到低于 GND 的波形。 您必须告诉我有关设置的更多信息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Raymond。

    我成功实施了 B-FSK 示例、效果非常好。

    目前、我正在尝试使用16QAM 调制来实现更快的波特率。

    我已将 AFE031-DF1与 LAUNCHXL-F280049C 连接、并在 TB2上施加10V 直流电压。

    我根据boostxl_afe031_f28004x_dacmode示例修改了代码(可在中找到C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f28004x\examples\boostxl_afe031_f28004x_dacmode)以发送所需的波形。  

    这是引脚上的波形 TX_PGA_OUT 质量。

    DMA 发送到 DA 的点由 以下 python 代码生成:

    steps = np.linspace(0, 1, 20)
    QAM_Table = [
        1.5 - np.cos(2 * np.pi * steps) - y * np.sin(2 * np.pi * steps) for y in (-1, -0.5, 1, 0.5)
    ]
     值如下:

    ['0.50', '0.88', '1.33', '1.79', '2.22', '2.58', '2.82', '2.91', '2.86', '2.65', '2.32', '1.90', '1.44', '0.99', '0.59', '0.29', '0.12', '0.10', '0.23', '0.50']
    ['0.50', '0.72', '1.02', '1.37', '1.74', '2.08', '2.36', '2.55', '2.62', '2.57', '2.40', '2.14', '1.81', '1.44', '1.08', '0.77', '0.53', '0.40', '0.39', '0.50']
    ['0.50', '0.23', '0.10', '0.12', '0.29', '0.59', '0.99', '1.44', '1.90', '2.32', '2.65', '2.86', '2.91', '2.82', '2.58', '2.22', '1.79', '1.33', '0.88', '0.50']
    ['0.50', '0.39', '0.40', '0.53', '0.77', '1.08', '1.44', '1.81', '2.14', '2.40', '2.57', '2.62', '2.55', '2.36', '2.08', '1.74', '1.37', '1.02', '0.72', '0.50']

    这些点由 DMA 在1MHz 处发送、因此80µs 的总持续时间为80点。

    TX_PGA_OUT 波形似乎正确。

    之间的电容器 TX_F_OUT 引脚和 PA_OUT 充当高通滤波器、因此第一个20µs 中的波形应该类似于  -cos(2πf) + sin(2πf)、我已在上面绘制。 (f = 50kHz)相应地、波形最初会上升。

    所以、我仍然不太明白 PA_OUT 波形最初为什么会下降。 请您进一步澄清一下吗?

    如果您需要进一步的信息、请告诉我。

    此致、

    Boru Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boru:

    在 AFE031中、配置 LPF 和构建 HPF 的位置很少、请参阅捕获的有关 Tx 寄存器设置的图像。  

    我不知道最终应用的通信频率。 如果 f = 50kHz、则 HPF 滤波器应配置为5kHz (比50kHz 早十倍频程)、其中 C 计算得出为1.45nf。         

    AFE031EVM 配备了68pf、这意味着-3dB 点约为106.4kHz、如果您未修改 EVM 耦合电容器、则50kHz 输入将衰减。  

     请检查问题是否由硬件引起。 (信号幅值应为 VM*sin (ωt)和 VM*cos*( ωt)、其中 Ω= 2πf、当 sin (ωt)= 1或 cos (ωt)= 1时、VM 是峰值输出幅值摆幅或幅度)

    此致!

    Raymond