This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA240 BCI 测试问题

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369145/ina241a-ina240-bci-test-problem

器件型号:INA241A
Thread 中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

大家好!

在我的项目中、我驱动阀门、以便使用 INA240读取定制电路板上的电流检测结果。 您可以在下面看到我的 INA240设计。

我正在电路板上进行 BCI 测试(100mA、0-400kHz)。 我将 PWM 输出设置为恒定400mA。  我预计在 BCI 测试之前、PWM 输出将保持400mA。 当我在测试后检查 PWM 输出和 INA 240输出数据时、我看到在 BCI 测试期间读取电流时出现问题。 在下面可以看到、在 INA 240输出没有问题的情况下、我的 PWM 输出工作正常。  

我尝试了几处更改并再次测试了电路板、但问题仍未解决。 您能帮我解决这个问题吗? 我的设计是否错误或缺少一些要点?

  

此致、

Basri Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PWM 和 INA 输出之间似乎有一定的相关性。

    您是否能够将 REF1引脚连接到 VS、以查看行为是否有所改善? 当然、数学需要一些调整、因为随着这种变化、零电流对应于1.65V。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在设计中添加偏移无法解决我的问题。 如果你认为这会有帮助,请向我解释。  

    我是应该按如下所示在我的设计中添加输入滤波器 、还是仅将参数化电容器连接到并联电阻器?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为添加偏移也不能解决问题。 我很好奇、如果没有它、问题是否会变得更糟、即输出始终停留在接地超过必要的时间。 但无论如何、即使是不允许短脉冲、也没有必要朝这个方向发展。

    LPF 应该有帮助、我会保留它们。 也许可以考虑用铁氧体磁珠替代 R3/4、这样应该效果更好。

    此致

    Guang