Thread 中讨论的其他器件:INA240
工具与软件:
大家好!
在我的项目中、我驱动阀门、以便使用 INA240读取定制电路板上的电流检测结果。 您可以在下面看到我的 INA240设计。
我正在电路板上进行 BCI 测试(100mA、0-400kHz)。 我将 PWM 输出设置为恒定400mA。 我预计在 BCI 测试之前、PWM 输出将保持400mA。 当我在测试后检查 PWM 输出和 INA 240输出数据时、我看到在 BCI 测试期间读取电流时出现问题。 在下面可以看到、在 INA 240输出没有问题的情况下、我的 PWM 输出工作正常。
我尝试了几处更改并再次测试了电路板、但问题仍未解决。 您能帮我解决这个问题吗? 我的设计是否错误或缺少一些要点?
此致、
Basri Kaya