工具与软件:
您好!
我想使用 TL084来感应交流电、如图1和图2所示:
图1

图2

TL084 VCC 为14V、VCC 为-14V
理论上、当电流为0时、分流器两端的电压相同、所以 OP1和 OP2的输出电压也相同
如图3 (绿色是 OP1的输出电压、紫色是 OP2的输出电压 )和图43 (紫色 是 OP2的输出电压 、绿色 是 OP3的电压、V-)所示、实际测量后看到它确实如此:
图3

图4

我的问题是为什么 OP3的输出电压失真?
如图5所示:
图5

我认为该波形非常接近0或正弦波。
您有什么想法吗?
此致、
Wang

紫色看起来稍高、
绿色看起来略低