Thread 中讨论的其他器件: LM7705
工具与软件:
您好!
我将使用 XTR117、为工业应用生成4路-20mA 输出。 在我的应用中、我需要将0.8V-3.9V 转换为4 -20mA 电流输出。
因此、考虑到上述要求、斜率为5.517、偏移将为-0.129。
因此、要生成-0.129、我是否需要添加诸如 LM7705之类的外部-ve 偏置发生器、或者在使用 XTR117时是否有其他方法可以做到这一点。
谢谢
Raghavendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将使用 XTR117、为工业应用生成4路-20mA 输出。 在我的应用中、我需要将0.8V-3.9V 转换为4 -20mA 电流输出。
因此、考虑到上述要求、斜率为5.517、偏移将为-0.129。
因此、要生成-0.129、我是否需要添加诸如 LM7705之类的外部-ve 偏置发生器、或者在使用 XTR117时是否有其他方法可以做到这一点。
谢谢
Raghavendra
尊敬的 Raghavendra:
XTR117的电流增益为100A/A、输入需要生成40uA 至200uA、才能放大到4mA 至20mA。
0.8V/40uA = 20kΩ 和3.9V/200uA = 19.5kΩ->我们可能会从失调电流分支中移除 Ros、但它会在200uA 的任意高端留下轻微的错误。 我们可以做一些调整、把误差放在40uA 的低端-->任何一种方式都因 Vin 具有奇数范围而产生一些误差。
我建议 Vin 为0.8V 到4.0V、Iout 为4mA 到20mA、这将更容易管理并减少误差(V-I 转换更准确)。
e2e.ti.com/.../XTR117-0.8-to-3.9V-4_2D00_20mA - 06142024.TSC
请告诉我这是否符合应用要求。
此致!
Raymond
尊敬的 Raghavendra:
[quote userid="345854" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375040/xtr117-xtr117-for-4-20ma-loop 考虑到上述要求、我的斜率将是5.517您指的是什么斜率? 您的4 -20mA 精度要求是什么? (20mA (-4mA)/(3.9V-0.8)= 5.16 mA
我可以调节两个输入电压端点0.8V 和3.9V、并在输出端生成4 -20mA、但会增加电路的复杂性。 当存在0.8V 输入时、它需要提供40uA 的总输入电流;当存在3.9V 时、它需要提供总共200uA 的电流。
复杂度设计选项如下所示、但我会使用带隙基准来生成负电源电压、该电压在 ppm/C 范围内具有稳定的温度。
LM7705在整个温度范围内可能不够稳定、具体取决于您的精度要求。
与 LM7705实现方案相比、原始方案的误差可能更少、复杂性更低。
此致!
Raymond