This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:4 -20mA 环路的 XTR117

Guru**** 1822430 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375040/xtr117-xtr117-for-4-20ma-loop

器件型号:XTR117
Thread 中讨论的其他器件: LM7705

工具与软件:

您好!

我将使用 XTR117、为工业应用生成4路-20mA 输出。 在我的应用中、我需要将0.8V-3.9V 转换为4 -20mA 电流输出。

因此、考虑到上述要求、斜率为5.517、偏移将为-0.129。

因此、要生成-0.129、我是否需要添加诸如 LM7705之类的外部-ve 偏置发生器、或者在使用 XTR117时是否有其他方法可以做到这一点。

谢谢

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raghavendra:

    XTR117的电流增益为100A/A、输入需要生成40uA 至200uA、才能放大到4mA 至20mA。  

    0.8V/40uA = 20kΩ 和3.9V/200uA = 19.5kΩ->我们可能会从失调电流分支中移除 Ros、但它会在200uA 的任意高端留下轻微的错误。 我们可以做一些调整、把误差放在40uA 的低端-->任何一种方式都因 Vin 具有奇数范围而产生一些误差。   

    我建议 Vin 为0.8V 到4.0V、Iout 为4mA 到20mA、这将更容易管理并减少误差(V-I 转换更准确)。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0.8-to-3.9V-4_2D00_20mA - 06142024.TSC

    请告诉我这是否符合应用要求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢快速响应。 在上述应用中、我有一个湿度传感器、可在0.8V 至3.9V (0至100% RH)范围内提供输出、并且要求将其转换为4 -20mA。 我一直在将具有不同电压范围的 XTR117用于压力传感器、从未遇到过此问题。 因此正在考虑为这一要求找到一种解决方案。

    此致、

    Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raghavendra:

    [quote userid="345854" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375040/xtr117-xtr117-for-4-20ma-loop 考虑到上述要求、我的斜率将是5.517

    您指的是什么斜率? 您的4 -20mA 精度要求是什么?  (20mA (-4mA)/(3.9V-0.8)= 5.16 mA   

    我可以调节两个输入电压端点0.8V 和3.9V、并在输出端生成4 -20mA、但会增加电路的复杂性。 当存在0.8V 输入时、它需要提供40uA 的总输入电流;当存在3.9V 时、它需要提供总共200uA 的电流。  

    复杂度设计选项如下所示、但我会使用带隙基准来生成负电源电压、该电压在 ppm/C 范围内具有稳定的温度。  

    LM7705在整个温度范围内可能不够稳定、具体取决于您的精度要求。  

    与 LM7705实现方案相比、原始方案的误差可能更少、复杂性更低。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raghavendra:

    如果您有其他问题、敬请告知。 我将关闭该查询。  

    此致!

    Raymond