This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:VOL = 0.5V 时的输出灌电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376057/tlv9051-output-sink-current-when-vol-0-5-v

器件型号:TLV9051

工具与软件:

您好!

我想知道数据表中未列出的以下规格。

1.当 VOL = 0.5V 时、输出灌电流是多少?
2.额定功率耗散[mW]是多少?
3.输入电压为5V 时、轨到轨输出电压的最小值和最大值是多少?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.典型值见图6-31:

    2.根据封装和环境温度、Pmax =(TJmax−TA)/ RθJA

    3.见图6-31。