This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904V:高侧电流检测输出问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904V, OPA990, TL081H, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377051/lm2904v-high-side-current-sense-output-issue

器件型号:LM2904V
Thread 中讨论的其他器件: OPA990TL081HINA180

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用 LM2904V 设计高侧电流检测电路。

我手动制作了一个电路并进行测量、但 在 Vbat 低于12V 时输出电压异常、如下表所示。

我想知道为什么 OPA 的哪项功能导致了这种情况?

另一个问题是、为什么 V+不能低于 IN+? 它还会导致输出电压异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904V 没有轨到轨输入;输入共模电压范围至低于正电源2V。 使用 TL081H 或 OPA990等器件。

    为了能够使用高于电源的输入电压、您需要一个专用的电流检测放大器、如 INA180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    克莱门斯是正确的。  LM2904V 的一些局限性使其不适合高侧电流感应。 为做到这一点、可确保共模电压不会违反数据表、但很多时候人们仅使用轨到轨器件、因为这样更容易确保不会违反规格。  

    再次感谢克莱门斯在论坛上的所有帮助。  

    此致、

    Robert Clifton