This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL:01

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376396/cs-amplifier-error-tool-01

器件型号:CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
主题中讨论的其他器件:LMP7721IVC102OPA928

工具与软件:

尊敬的 TI 团队: 是否有解决方案可以 在没有时间延迟的情况下将法拉第杯的输出从 nA 级放大至 mA 级(示波器的阈值)。 法拉第杯具有 BNC 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    输入电流也是如此、您需要一个电流输出。  我们的 电   流检测放大器主要用于较高的电流、而我们的低电流器件通常较慢、这是为了确保准确性。   

    我不熟悉 法拉第 杯和输出的预期。  因此我不知道折衷方案  

    如果您只需要放大输出电流受限的电压信号 、则可以查看我们具有低输入偏置电流且速度快的放大器。  时间延迟通常是相对的、因为任何信号放大都将具有一些带宽限制。  另外、精度可能会受到限制、具体取决于您的要求。

    如果输出是电流、那么通常我们使电流通过一个电阻器、然后放大电压。  这仍然需要具有相同限制的放大器。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的答复。 法拉第杯的输出是电流(1-2nA)、我们的示波器可以检测低至1mA 或1mV 的电流或电压。

    我们的目的是 测量法拉第杯信号的开始/结束时间,因此我们不需要准确性,只是没有时间延迟。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    这样可行吗?  还是 LMP7721?  我从这篇帖子中获取了这些器件。  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/300445/ivc-102-for-faraday-cup-measurements。

    或者 OPA928、这是与 LMP7721类似的较新器件

    此致、

    Javier