This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:并联器件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA2677, OPA2670, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375159/buf634a-paralleling-devices

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:OPA2677OPA2670BUF634

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们考虑并联几个(例如四个) BUF634A 以增大输出电流。 是否明智? 在此主题中找不到任何备注。 我们在 TINA 中进行了仿真、结果看起来很有希望、但我们意识到这些模型不会完全重现现实情况。

如果没问题、那么每个器件输出端的电流均衡电阻可以有多小? 我们希望避免不必要的散热。

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单位增益配置中使用 OPA2677双 CFA 线路驱动器会更好、实际上该双通道器件的两个器件中每个器件的输出均可超过1A。 这是早期的 DSL 线路驱动器、目前还不清楚我们需要多少电流。 所以、K.20测试需要吸收超过1.5A、并且该器件做得非常好(这是偶然的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、12V OPA2677的电压摆幅不能像 BUF634A 那样大、30V DSL 线路驱动器也会输出很大的电流、但在 OPA2677附近没有什么地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经考虑过 OPA2670、它与 OPA2677类似、但我们因其容性负载限制而拒绝了它。 容性负载在我们的应用中可能差异很大、并且  数据表中建议的串联电阻值对于我们所需的输出电流来说太大。  

    建议的串联电阻值是否是 实现一般放大器稳定性所必需的? 如果串联电阻较小、我们将面临不稳定的风险、还是仅仅出现某个增益峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Michal、如果没有容性负载范围、所需的速度和信号摆幅、情况将会如何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要的 电容负载范围为100 pF 至 10 uF、低电容的频率高达50kHz、高电容的频率为10kHz、幅度为+-3V。我们具有四个并联 BUF634A 的仿真电路似乎符合此类标准、但我们需要知道以这种方式使用是否安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    可以在并行配置中使用缓冲器。 您提供的值中的一个问题是10uF 条件下具体所需的电流。 我将在后面附上一篇文章、其中重点介绍了并行 BUF634器件 的使用以及适用于您的应用的性能注意事项。  

    AN_Amplifier_with_BUF634 (TI.com)

    此致、

    Ignacio