This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INS228是否可以检测方波

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377477/ina228-whether-ins228-can-sense-the-square-waveform

器件型号:INA228

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助评估 INA228是否可以测量以下方波? 频率为90Hz。

此致、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:  

    理论上、使用 INA228读取90Hz 信号应该没有问题。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rannie、

    我要补充一点、只要您的转换时间和平均值计算时间设置得足够快以满足您的要求、这对 INA228是没有问题的。 仅启用分流转换时 INA228可以测量的最快速度为20kHz、使用两个分流器启用总线转换时可以测量的最快速度为10kHz。  

    此致、
    Mitch