This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:热特性(Theta 结至外壳)

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370514/buf602-thermal-characteristics-theta-junction-to-case

器件型号:BUF602

工具与软件:

大家好、我正在尝试找到  BUF602IDBVT (SOT-23封装)结到外壳的热阻。  我看到数据表中列出了 θ JA (150 C/W)和85°C 的最高工作环境温度限制。  有人可以帮助您找到此元件的 Theta JC 值吗?  如果不存在这一个、是否有 SOT-23封装的估算值?  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    我已经提交了一份热建模申请、 标准时间轴是2周、不过根据团队的工作量、可以更快地完成。

    我可以在此期间回答其他问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 的请求。  请在您再次听到的时候告诉我。  现在我没有任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    我和我的团队将确保在收到所需信息时向您提供最新信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我想联系客户群、以了解此申请是否有任何更新/进度?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    Alec 正在休假、但下周会回来、我们应该会对模型请求进行更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    请参阅以下 BUF602IDBVT 的热建模结果:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 180.1.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 74.7.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 41.1.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 11.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 40.7.

    这些结果的单位为摄氏度/瓦。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。  这正是我需要的。  感谢 Alec 的帮助。